This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:OTG 应用

Guru**** 2558680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007219/bq25713-otg-application

器件型号:BQ25713

大家好、

当 TypeC 端口是源应用程序时,我们可以使用充电器的 OTG 来提供5V 或其它转换器。

但是、如果5V 转换器电源为 type-C 并且充电器同时启用 OTG 功能、是否会产生任何副作用?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的联系。

    如果在降压转换器在 VBUS 上生成5V 电压时启用 OTG、则充电器不会切换 OTG 功能。

     (数据表第25页)

    如果是 PD 应用(VBUS > 5V)、则建议仅将 BQ25713用作 C 型 PD 的主电源。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。