This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:IVFB 条件

Guru**** 2504715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007422/tps53353-ivfb-conditions

器件型号:TPS53353

您好!

为什么数据表的 IVFB 条件中列出的 VVFB 值为0.63V?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    TPS53353的内部基准电压为0.6V、因此在闭环配置中、VVFB 的值将为0.6V。 测量了 IVFB 条件中列出的0.63V 值、强制开环测试环境中的反馈电压为0.63V、然后测量产生的电流。 这就是为什么在 IVFB 部分中列出0.63V 值的原因。  

    此致、

    Alec Biesterfeld