This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:能否并行运行?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005834/tps25980-could-it-parallel-operation

器件型号:TPS25980

是否可以通过并行连接实现16A 最大电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、TPS25980可以并联。 但我们在测试时看到、在由于两个并行路径中的不匹配而导致过流事件期间、可能会存在不平衡的电流分布、这是因为系统响应不符合预期。 因此、我们建议使用以下电路设置:

    1.将器件1的 PG 引脚连接到第二个器件(从器件)的 EN 引脚、以此将其设置为主器件。

    2.对两个设备使用相同的 ITIMER 设置

    3.将两个器件设置为闭锁操作(RETRY = DLY = GND)

    4.将器件#2 (从器件) ILIM 设置为总系统 ILIM 的50%、并将器件#1 (主器件) ILIM 设置为比器件#2低10%。 这可确保1号器件始终首先检测过流并控制整个断路器操作。 这将确保器件1在 ITIMER 之后首先关闭、这将 导致主器件的 PGOOD 变为低电平、并使能从器件变为低电平、同时也将关闭从器件。 因此,总的来说,系统将看到流经系统的电流在 ITIMER 之后变为零。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    现在关闭线程。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!  

    我将尝试该解决方案。