This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:热感测是否会同时向故障发送信号?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006542/tps25200-does-thermal-sense-send-signal-to-fault-as-the-same-time

器件型号:TPS25200

我是小岛、是 FAA。

我的账户担心可能会按以下顺序操作。

1.关闭  

2.故障已激活

我认为可能会发生这种情况、因为当检测到过流时、信号在8ms 后传输到故障。

在这8秒之间、如果激活了热保护、FET 将在理想情况下立即关闭。

这会导致 TPS25200在故障被激活前关闭。

但是、我担心  将信号从热感测传输到驱动器需要几秒钟的延迟时间。  

理想情况下、应同时执行、但电路不能满足要求。

如果您知道 从热感应向驱动器发送信号的时间很短、请告诉我。

谢谢、

小岛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishekk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错过了多次单击 Enter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错过了多次单击 Enter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  

    谢谢你。

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    热感应电路检测到温度超出热关断阈值后、器件将需要一些时间才能关断。 因此、器件可能会在8ms 内因热关断而关闭。

    我们发布了新的 TPS25210器件、可用于使用 TPS25200的应用。 请查看此器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal SNED  

    我明白了。

    但我还想知道有多少秒(ms、μs、...)  将信号从热感测传输到驱动器的任何延迟。  

    理想情况下、应同时执行、但电路不能满足要求。

    如果您知道 从热感应向驱动器发送信号的时间很短、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

      如您在数据表的方框图中所见、热感应信号直接发送到驱动器、因此只有延迟是连接路径的传播延迟、应仅为 μs μ s。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal

    我 明白了。

    μs 可以确认连接延迟、只有几 μ s。

    最棒的

    科基