请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5576 您好!
您能否告诉我、即使集成振荡器的频率高达1MHz、LM55706的额定工作频率也是50k~ 500kHz? 当我将 FSW>500kHz 时、TINA 仿真实际上为我显示了一个良好的调节。 如果 TINA 工作正常、我能否使用 FSW>500kHz 的频率设计 LM5576? 否则、建议使用500kHz 以下频率的具体原因是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.