This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:建议的工作频率限制

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007246/lm5576-recommended-operating-frequency-limitation

器件型号:LM5576

您好!

您能否告诉我、即使集成振荡器的频率高达1MHz、LM55706的额定工作频率也是50k~ 500kHz? 当我将 FSW>500kHz 时、TINA 仿真实际上为我显示了一个良好的调节。 如果 TINA 工作正常、我能否使用 FSW>500kHz 的频率设计 LM5576? 否则、建议使用500kHz 以下频率的具体原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    它受限于最小 Ton 时间、该时间通常为80ns、最大值可能为120ns 甚至更大。

    如果满足以下要求、Fsw 可高于500kHz:

    在最大输入电压和负载电流下、热性能 Tj 低于125C

    Vin-max 处的吨数大于120ns。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andy!