This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:CC/CV 中 LM5117的补偿滤波器设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LMV431, TLV431, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006471/lm5117-compensation-filter-design-for-lm5117-in-cc-cv

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LMV431TLV431LM76002

您好!

我正在尝试使用 LM5117设计42V 2A CC/CV 降压转换器。 我正在使用 LMV431和20V 串联齐纳二极管执行 CV 调节、以降低 LMV431的电压要求。

在 SNVA829中、示例设计具有 Rcomp 为1k 的补偿滤波器、但该值的计算方式未知。 根据相关问题、可使用分压器中的顶部电阻器 Rfb2来计算 Rcomp 的值、该电阻器可为 TLV431生成 Vref。 但是、该计算结果是电阻非常高、远高于示例设计中的1k。

在本例中、我不确定如何为 CV/CC 计算 Rcomp、并感谢您的任何帮助。

谢谢、

Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    您的应用中的最大输入是多少? 您喜欢的开关频率是多少?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    转换器的输入是来自外部电源的经稳压48V 电压。 我选择了220KHz 的开关频率。

    谢谢、

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    由于输入为48V 稳定电压且负载电流仅为2A、因此我建议在此应用中使用 LM76002等转换器。 您可以使用 SNVA829中图1中介绍的 CC/CV 电路。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我想我可以使用另一个控制器、自己监控电流。

    但在为 CC/CV 中的 LM5117开发补偿滤波器非常困难、因为我已经放置了多个 LM5117、而内置电流监控器有助于缩减 BOM、因为我不需要自己的电流放大器。 这主要是一个便利问题。

    我还可以实施设计并手动调整滤波器。

    谢谢、

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    您可以下载计算器来支持电路设计:

    https://www.ti.com/tool/LM5117QUICK-CALC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复、遗憾的是、快速入门计算器在 Rcomp 计算上再次出现了同样的问题、因为 CC/CV 中的反馈机制与计算器专为 CV 稳压器设计的机制有很大不同。

    此时、我认为我将从 SNVA829示例设计中的值开始、并通过实验对这些值进行调整。

    谢谢、

    Keshav