This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:输出电流额定值是多少?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007174/tps61391-what-is-the-output-current-rating

器件型号:TPS61391

大家好、
我想知道该 IC 的输出电流最大值是多少。

数据表 中给出 了一个具有几 mA 输出 APD 的示例。

但 ILIM 可以设置为非常高的值、几百 mA。  

TPS61391能否在75V 电压下提供1A 电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    抱歉 、TPS61391 无法在输出端提供75V、1A 电压。 TPS61391典型 峰值开关电流限制为1000mA、对应于峰值输入 电流。 输出电流最大 值还取决于输入电压、输入电流纹波、效率和输出电压。

    此致、

    俞宗怡