This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:器件关闭后无法充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006319/bq25713-cannot-charge-after-the-device-is-turned-off

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25790BQ25792

您好、先生、

我们的平板电脑项目使用 BQ25713进行电池充电设计、但现在我们遇到了严重问题。 也就是说 、在平板电脑关闭后、I2C 无法与 BQ25713通信、从而导致无法充电。  

我想知道此问题的原因、以及是否可以通过更新软件或硬件来解决。 如果需要更多信息、请告诉我、我会尽快提供。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢您的联系。

    让我提出几个问题进行同步:

    1.您的意思是平板电脑已关闭? 您是否意味着电池已取出? 适配器是否存在?
    2.您是否能够在正常条件下通过 I2C 进行通信?
    3.请描述您的输入(电压电平)和输出条件(电池节数设置、当前电池电压等)。 任何有助于调试的附加信息也是很好的。

    如果存在适配器或电池、则应能够 通过 I2C 与 IC 通信。

    如果您有兴趣、我们还提供 EVM 用于评估和比较结果。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017 

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    关於你的质询,我的答覆如下:

        问题1: 您认为平板电脑已关闭是什么意思? 您是否意味着电池已取出? 适配器是否存在?

    答:平板电脑关闭意味着所有系统电源都关闭了。 但是、电池未取出、 适配器正常连接。

        Q2:您是否能够在正常条件下通过 I2C 进行通信?

    答:是的。  当平板电脑处于正常启动状态时、I2C 通信工作良好。

        Q3: 请描述您的输入(电压电平)和输出条件(电池节数设置、当前电池电压等)。 任何有助于调试的附加信息也是很好的。

    A:输入电压为12V、输出为8.4V (2节电池)。

    由于我们的产品设计、所有系统电源将在器件关闭后关闭。 此时、充电 IC 无法 通过 I2C 与系统芯片(Rickchip 平台)通信。 我们想知道、是否有任何方法 可以意识到充电 IC 可在无需 I2C 通信的情况下独立充电。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    我看到您在问什么。 BQ25713是一款始终需要主机干预的 IC、因此需要 I2C 来启动充电周期。 如果您拔下适配器、则 CHRG_OK 变为低电平、ChargeCurrent 寄存器将重置为默认值。 但是、由于电池仍处于连接状态、因此您仍应具有系统电压。 如果您的应用允许、您可以利用它。

    我们的产品系列中有独立 IC、可满足您的需求。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html 

    还有 BQ25790和 BQ25792 (两个降压/升压器件)。 这些器件并非完全独立的器件、我对它们的使用不多、但它们似乎 有一个"PROG"引脚、您可以利用它。 如果您有兴趣、我可以邀请一位更熟悉这些 器件的同事来帮助您。

    无论您决定采用哪种方式、我都建议您首先获取 EVM 进行评估。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    感谢您的建议、我们将仔细考虑

    此致