主题中讨论的其他器件: BQ25790、 BQ25792
您好、先生、
我们的平板电脑项目使用 BQ25713进行电池充电设计、但现在我们遇到了严重问题。 也就是说 、在平板电脑关闭后、I2C 无法与 BQ25713通信、从而导致无法充电。
我想知道此问题的原因、以及是否可以通过更新软件或硬件来解决。 如果需要更多信息、请告诉我、我会尽快提供。
谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们的平板电脑项目使用 BQ25713进行电池充电设计、但现在我们遇到了严重问题。 也就是说 、在平板电脑关闭后、I2C 无法与 BQ25713通信、从而导致无法充电。
我想知道此问题的原因、以及是否可以通过更新软件或硬件来解决。 如果需要更多信息、请告诉我、我会尽快提供。
谢谢、
此致
您好、GUI、
感谢您的联系。
让我提出几个问题进行同步:
1.您的意思是平板电脑已关闭? 您是否意味着电池已取出? 适配器是否存在?
2.您是否能够在正常条件下通过 I2C 进行通信?
3.请描述您的输入(电压电平)和输出条件(电池节数设置、当前电池电压等)。 任何有助于调试的附加信息也是很好的。
如果存在适配器或电池、则应能够 通过 I2C 与 IC 通信。
如果您有兴趣、我们还提供 EVM 用于评估和比较结果。
https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=BQ25713EVM-017
谢谢、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。
尊敬的 Peng:
关於你的质询,我的答覆如下:
问题1: 您认为平板电脑已关闭是什么意思? 您是否意味着电池已取出? 适配器是否存在?
答:平板电脑关闭意味着所有系统电源都关闭了。 但是、电池未取出、 适配器正常连接。
Q2:您是否能够在正常条件下通过 I2C 进行通信?
答:是的。 当平板电脑处于正常启动状态时、I2C 通信工作良好。
Q3: 请描述您的输入(电压电平)和输出条件(电池节数设置、当前电池电压等)。 任何有助于调试的附加信息也是很好的。
A:输入电压为12V、输出为8.4V (2节电池)。
由于我们的产品设计、所有系统电源将在器件关闭后关闭。 此时、充电 IC 无法 通过 I2C 与系统芯片(Rickchip 平台)通信。 我们想知道、是否有任何方法 可以意识到充电 IC 可在无需 I2C 通信的情况下独立充电。
谢谢、
此致
您好、GUI、
我看到您在问什么。 BQ25713是一款始终需要主机干预的 IC、因此需要 I2C 来启动充电周期。 如果您拔下适配器、则 CHRG_OK 变为低电平、ChargeCurrent 寄存器将重置为默认值。 但是、由于电池仍处于连接状态、因此您仍应具有系统电压。 如果您的应用允许、您可以利用它。
我们的产品系列中有独立 IC、可满足您的需求。
https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html
还有 BQ25790和 BQ25792 (两个降压/升压器件)。 这些器件并非完全独立的器件、我对它们的使用不多、但它们似乎 有一个"PROG"引脚、您可以利用它。 如果您有兴趣、我可以邀请一位更熟悉这些 器件的同事来帮助您。
无论您决定采用哪种方式、我都建议您首先获取 EVM 进行评估。
谢谢、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。