This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:您的输入电压范围是否比 TPS65279宽?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, LM76005, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006795/tps65279-do-you-have-more-wide-input-voltage-range-than-tps65279

器件型号:TPS65279
主题中讨论的其他器件: LM76005LM5143

各位专家、您好!

我的客户正在寻找比 TPS65279更高的输入电压(>35V)器件。 您是否拥有此类器件?
[要求]
-输入电压>=35V
Iout=5A
-双路输出
-时钟同步

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    LM76005是60V 5A 单通道降压转换器

    LM5143是双通道降压控制器。

    B R
    Andy