This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27289:请告知我选择合适的产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, LM3488, TX7332, TIDA-010057, UCC27289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006911/ucc27289-please-advise-me-for-choosing-proper-product

器件型号:UCC27289
主题中讨论的其他器件:AFE5832LM3488TX7332TIDA-010057

您好、TI 专家、

上次我询问有关 LM3488的信息、它基于 TIDA-010057运行4 x TX7332和2 x AFE5832。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003909/lm3488-can-i-adjust-the-output-voltage-of-high-power-side/3717854#3717854

当时、专家认为 LM3488不合适、因为电流要求太高、LM3488只能提供30mA 的电流。

(客户希望电流超过3A。)

他推荐了半桥解决方案。 我找到了 UCC27289、它的电压高达120V 和3.5A。

以下是我的问题;

1.我可以使用 UCC27289生成+/-100V 电压吗?

2.我可以将3A 以上的电流用于此器件吗?

使用这些器件时、是否有任何用于操作 TX7332和 AFE5832或类似器件的参考?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能否提供您想要实现的设计的方框图或简化版原理图? UCC27289是一款额定电压为120V 的半桥驱动器、具有2.5A/3.5A 峰值驱动电流、但用于驱动平均电流较低的电源开关、例如平均电流<100mA。 此外、相对于 IC 接地端、浮动高侧驱动器的额定电压高达120V、但不能在+/-100V 额定电压下工作、这是一款额定电压为200V 的器件。

    此致、