This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:设置 AIIn 和 AIOut 偏移

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007067/sm72442-setting-the-aiin-and-aiout-offsets

器件型号:SM72442

尊敬的 TI:

我有一个电流传感器、在向 SM72442 AIIn 和 AIOut 引脚馈送电流为0时具有0.6V 的读数。  


我尝试通过修改 Reg4的位来设置偏移、但未 记录该偏移是添加、减去还是有符号或无符号的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SM72442是一款旧器件、由于当时的国家半导体的 Solarmagic Strategy、文档未完成。  我建议您不要使用 I2C 功能。  SM72442可在无需 I2C 干预的情况下实现 MPPT 操作、而最初完全发布的 SM3320产品不使用 I2C。  如果您仍然想通过 I2C 进行控制、您可以更改为 C2000、因为支持它的资源比 SM72442丰富得多。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi