This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:在没有输出电压的情况下激活升压模式

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006977/sm72442-activating-boost-mode-without-an-output-voltage

器件型号:SM72442

尊敬的 TI:

我有一个非常基于 SM3320-BATT-EV 基准的电路。 但是、负载是直流电机、与电池或直流总线不同、它没有电压。

因此、我无法使 Sm72442进入升压模式-降压模式工作、但它拒绝运行升压。

是否有方法强制它进入升压模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用我们的器件进行设计。  SM72442必须在能够稳定 PV 面板最大功率点的环境中运行。  您可以考虑在输出轨上添加相当数量的电容器(即直流电机输入轨)、以创建稳定的电压、从而使 MPPT 算法能够稳定运行。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi