This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:工作温度低于0C

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007078/tl783-operation-below-0c

器件型号:TL783

你(们)好

我在数据表中看到、该器件可在低至0C 的温度下运行、并可存储在低得多的温度下。 在0C 停止运行的限制因素是什么? 如果我们需要将器件运行到-25°C 以下、我们可以预期的预期行为或性能变化是什么?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    对于 TL783等较早的器件、 由于设计限制、我们已经看到其他类似器件可能无法在低温下启动。 IC 性能也可能超出规格。 请运行验证以确保器件可在数据表限制之外正常工作、从而满足您的应用需求。  

    此致、  

    Jason Song