This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895有一些问题

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC27714, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006852/ucc2895-has-some-problems

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件: UCC27714

您好!

我们在使用 UCC2895时遇到了一些电源问题。

  1.  UCC2895在 VDD 和 GND 之间短路并损坏。
  2.  全桥电路 MOSFET 可能会损坏。

症状不是仅在电源板上出现、而是在连接到设备时出现问题。

设备是一款额定功率为400W 的点式打印机。

即使我观察 UCC2895的 VCC、也不会观察到浪涌电压等。

UCC2895D 和第三方栅极驱动器(FAD7191)的组合不会损坏全桥 MOS FET。

UCC2895和 UCC27714的组合存在问题。

  1.  我们为什么会达到这样的 FET 销毁模式?
  2.  单面板上 GND 连接的最佳方法是什么?

可以提交原理图。

请帮助 检查 并  提供     解决方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 HBridge 中的 FET 损坏、则很可能发生以下情况之一:电流过大、电压过大或 Teampature 过大。

    使用电流探头、电压探头和热像仪在您的设计中仔细检查这一点。

    如果 UCC2895的 VDD 接地短路、通常意味着 UCC2895的一个引脚会承受过大的过压、或者任何 UCC2895引脚被拉至比接地低-300mV 以上。  UCC2895很可能会因电气过载而损坏。

    我注意 到您的设计是400W 您是否知道有一个使用 UCC28950和 UCC27714的600W EVM 可用于评估、以满足您的需求。  您可以在以下链接中找到它。   https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02

    此致、