This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1823A-SP:1.5Mhz 工作频率

Guru**** 2507845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006841/uc1823a-sp-1-5mhz-operating-frequency

器件型号:UC1823A-SP

 我们有一个将振荡器频率设置为1.5MHz 的设计。  数据表给出了1MHz 时振荡器的容差、但振荡器频率与时序电阻曲线显示振荡器可设置为高达3MHz。  1MHz 时的振荡器容差百分比是否也适用于更高的工作频率?  此外、上升、下降和/或延迟时间是否会在更高的工作频率下受到影响、或者它们是否保持不变? 一般而言、在1.5MHz 的工作频率下、是否有任何参数不符合数据表中规定的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    1MHz 是建议的工作范围。

    虽然任何特定器件在1MHz 以上都可以"工作"、但这些频率未经测试、因此不建议用于设计。

    我们不提供也不能提供高于1MHz 的数据。

    谢谢、

    Daniel