This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:它们能否每4.5ms 处理0.6m 的2A 尖峰

Guru**** 2766835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006894/lm66100-can-they-handle-spikes-of-2a-of-0-6m-every-4-5ms

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

我们希望使用 LM66100进行电源 ORing、以便为 GSM 模块供电。 此 GSM 模块的峰值电流为2A、持续时间为0.6ms、每4.5ms 一次。 LM66100能否处理此类尖峰? 这是因为 LM66100的成本较低。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    根据我们的数据表、假设最大脉冲电流在6秒的时间段内持续120ms、我们将其规格定为2.5A。 器件是否将持续进行传输? 如果是、我不相信这些恒定拉取可以得到支持。

    我建议查看 TPS2116。 此 PowerMUX 器件集成了两个通道、并可设置为在两个源之间切换。 此器件可处理2A 恒定电流、因此我认为您的应用将在这里工作。

    谢谢、

    Shreyas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas。 您是否有 TPS2116何时处于"预览"状态的时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我们计划很快发布此器件。 即使处于预览状态、您也可以订购样片以及订购 EVM 以完成设置测试。  

    谢谢、

    Shreyas