This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:用于电池和外部电源共享的 LM66100电路查看

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006751/lm66100-lm66100-circuitry-for-battery-plus-external-supply-sharing-review

器件型号:LM66100

嗨、大家好。

你好。 请帮助检查客户 的电池加外部电源电路。  

我复制并粘贴了以下详细信息、以获得更清晰的信息。

供应商为我提供了一个电子原型器件、该器件使用两个 LM66100来运行两组2节 AA 电池、也可以通过 USB 连接供电。 这些设备似乎显示内部故障、看起来与欠压类似、我们在使用时遇到一个电池泄漏。 我们无法在软件中找到根本原因、因此我想检查电源电路是否是围绕 LM66100设计的可接受设计。  我要附上功率共享原理图。 它看起来与数据表中的应用类似、但与 USB 电源通过电池切断电源的情况有明显的区别。 如果可行的话、您能问一下、并给我们反馈吗?  

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这里的设置是在两个不同的电池组之间共享吗? LM66100并非针对任何形式的负载共享而构建。 虽然您可以通过单节电池并联提供两个 LM66100、但不建议使用两个源负载共享。  

    当使用两个电源时、该器件构建在两个电源之间、并且始终将两个电源中较高的一个拉电流传递到输出、同时阻止来自较低电源的任何电流。 这里的 LM66100似乎是在 RCB 中设置的、而不是用于 OR-ing。 如果系统需要 OR-ing、请按照图15或图17所述设置器件。 请注意、如果您需要两个电压相同的源、OR-ing 将不起作用、并且您需要一个 PowerMUX 器件、该器件可帮助设置优先级。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的回答。 这是我们客户的后续问题。

    系统应由4节 AA 电池供电、并联成2节2xAA 电池。 我相信设计人员决定并联使用2x2电池、因为串联的4xAA 电池将超过 LM66100之后使用的 TPS63031降压/升压转换器的最大输入。
    如果我正确理解了您的想法、那么在这种情况下的目的应该是功率共享(OR-ing)、这不建议与 LM66100一起使用。 但是、原理图不是为了实现 OR-ing 而连接的、而是为了实现数据表第8.3.2章中的 RCB 应用、但具有2个并联电路。 请您向我解释一下我们的当前设计有什么影响、您会如何期望它出现故障以及为什么不推荐它?

    感谢您的支持。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    该器件通过比较 VIN 和 CE 之间的电压来工作。 LM66100不会调节正向电压、它会根据这些电压打开和关闭。 在 RCB 中连接时、当 CE (Vout)上升到高于 VIN 时、器件关闭。 无法调制器件的电阻、从而使流经器件的电流完全分离。 这将导致一个源通过 LM66100馈入另一个源、因为始终有一个主源。 在反向电流足以导致35mV 左右的电压差之前、RCB 将不起作用。 由于导通电阻较低、恒定反向电流将流经器件、这可能会导致器件和源极出现问题。  

    在 OR-ing 中、一个器件打开、另一个器件关闭。 在任何情况下、两个器件都不会同时打开。 OR-ing 的基准电压不是输出电压、而是次级电源的状态。

    除非我对您的设置产生误解、否则 LM66100的输入引脚由不同的电池供电、因此节点也不同、这会有效地将其置于负载共享拓扑中。

    谢谢、

    Shreyas