This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:多区域合规性问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006380/bq25672evm-compliance-question-for-multi-regions

器件型号:BQ25672EVM

你好。   BQ25672EVM 用户指南显示了可能对 TI EVM 执行的合规性信息、但似乎并未显示为此特定 EVM 测试了哪些合规性。   

https://www.ti.com/lit/ug/sluucf3/sluucf3.pdf?ts=1622655770001&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ25672EVM

具体而言、第3节(监管声明)似乎显示了有关可能 获得 FCC 批准的 EVM 套件以及可能未获得 FCC 批准的套件的样板信息。

我想知道此 EVM 需要并完成的具体测试。  这类信息对于多个设计站点(例如欧洲、新加坡、美国)非常有用。  符合性声明仅列出了 RoHS、因此我认为这不是完整的认证核算(例如、我怀疑此 EVM 具有 CE 合规性)。

在哪里可以找到完整的认证列表?  

谢谢、

-E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们尚未对此 EVM 执行任何其他认证。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!  当你说"额外"时、我不清楚 基线是什么。  您能澄清一下适用的认证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们拥有的唯一认证是 RoHS。  没有其他认证。

    此致、

    Jeff