This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:(DIS)充电过流保护;BQ297XX

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006758/bq2970-dis-charge-over-current-protection-bq297xx

器件型号:BQ2970

我希望在 我的项目中使用 Panasonic 公司的电池。

电池容量为32mAh、最大恒定放电速率为60mA (2C)、最大充电速率为90mA (3C)。 为了使用这些特性、放电电流保护必须在低于充电电流保护(即-150mV)的级别(即100mV)触发。  

但查看数据表后、似乎没有现成的配置可满足此电池的保护要求、同时允许我使用更高的充电电流。

是否有办法解决这个问题? 可能是我可能不知道的设计技术?

或者是否有方法获得 BQ297XX 的自定义配置? 如果可能、MOQ 的近似值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    由于电源问题、我们目前不接受此器件的自定义配置请求。 我不知道周围有什么工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    感谢您的回答。

    在这种情况下、如果我有足够的电路板空间、我可能会尝试绕过 BQ297xx 进行充电。 我只需在充电电路中构建一些额外的保护。