This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字电源 UCD3138 LLCHBFirmware-1.2

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006615/digital-power-ucd3138-llchbfirmware-1-2

pmbus_topology.h

#define VOUT_0    (6144)
#define VOUT_OV_FAULT_LIMIT (7168)
#define VOUT_OV_WARN_LIMIT (6656)
#define VOUT_UV_FAULT_LIMIT (1536)
#define VOUT_UV_WARN_LIMIT (5632)

编号6144、7168、6656、1536、5632是什么?

2.如果我想更改转换器设置、例如输出电压12V、但不使用 GUI

我该怎么做?

在 pmbus_topology.h 中,第183行=>#define VOUT_0    (6144)?

在 system_defines.h 中,第61行=>#define VOUT (12.0) ?

3、其中 VO 12V 的 DAC 设置

如果修改电阻分压器(549ohm/549ohm/549ohm+10kohm+1kohm)、如何将 VO 设置为12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      未使用 system_defines.h 中的#define VOUT (12.0)。

    pmbus_topology.h 第183行中定义了输出电压12V。 它是在针对 VOUT_COMMAND 的 PMBus 规范中定义的线性模式、指数设置为9、因此:

    12V = 12<<9 = 6144

    同样、

    7168平均值14V

    6656表示13V

    1536表示3V

    5632表示11V

    要更改代码中的 Vout、您需要更改 #define VOUT_0    (6144)

    如果分压器发生更改、请转至 system_defines.h、第126行、更改:

    #define DAC_value_scaler (912)

    新值=(分压器分压比/1.6)*1024 *16

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以更改 VOUT_COMMAND 的指数? 转至 system_defines.h、第125行 #define VOUT_MODE_EXP (9)?

    2.转至 第124行的 system_defines.h、您能否详细解释此行 // 912 = 16 * Round (1.065 /(12 * 1.6)*(1 << 10))

    如果我想更改谐振回路规格、如何 设置关键频率、例如 fmin (避免磁芯 饱和)、fr (设置最大值) SR 的导通时间以避免 SR 反向能量) 、f (PWM 模式)和 fmax。   system_defines.h 第 43~50行中是否存在?

    4.为什么在 PMBus_topology.h 中设置一些参数、例如 VO、VOOV、VOUV...、而不是在 system_defines.h 中设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    她对您的问题的回答:

    1、是的

    2,它与我之前说的一样:(分压器分压比/1.6)*1024 *16。 1.065/12是原始原理图中的分压器分压比、然后在最终版本中对分压比进行了一些更改

    3、是的

    4、这只是作者的偏好、您可以根据需要将它们放在一起。

    此致、

    Bosheng