This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17311Q5:CSD17311Q5

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17311Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006211/csd17311q5-csd17311q5

器件型号:CSD17311Q5

订购#T01380415、 PN#CSD17311Q5,DC2032+。  我们在曲面上发现了一些空隙。(仅限带空隙的 dc2032部件)。 请 告知这是缺陷还是标准规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vanessa、

    感谢您关注 TI FET。 我不知道 cd2032是什么。 您能否提供有关您正在查找的空洞的更多详细信息。 在将器件组装到 PCB 上后、您指的是塑料外壳、焊盘或焊点中的哪个表面? 显示空洞的照片和/或 X 射线也很有用。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    DC2032表示生产日期代码2032+。 仅具有空洞/气泡的2032+日期代码段。
    我所指的塑料外壳。 请参阅图片。  
    请 告知这是缺陷还是标准规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanessa、

    出于某种原因、我之前的回复似乎没有发布。 我与我们的封装团队分享了这些图片。 这些是焊锡空隙、TI 允许高达20%的空隙。 这些器件在此限制范围内。

    谢谢、

    John