This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:TI 的 PSpice - PG 极性错误

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, TPS1663, TPS25982, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006367/tps2493-pspice-for-ti---wrong-pg-polarity

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:BQ25730TPS1663TPS25982

您好!

 继这篇2年前的文章: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777227/tina-spice-tps2492-have-you-corrected-the-tps2492-broken-model-yet?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS2493#

 我相信在某个地方也犯了类似的错误。 如果您在 PSpice for TI 中对该器件进行仿真(采用非常简单的配置)、您会发现 PG 极性与数据表中所述的极性相反:

(请注意右下角青色迹线上的上升沿)

这在故障条件下被镜像、在故障变为低电平大约9ms 后、~Ω PG 变为低电平。

我将在实际的芯片上测试这一点、但担心这种差异。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    让我检查一下状态更新、并在周一前返回。

    您能否分享您的系统规格、以确保您选择了合适的器件。  

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     10-26VDC、大约100W 的浪涌限制。 这将对其下游的 BQ25730进行定序。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供详细信息。

    您能否 检查 TPS1663或 TPS25982是否符合您的要求?

    我们可以 并联两个 TPS1663器件以获得更高的电流支持。 有关更多详细信息、请参阅主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/955040/3530866#3530866 

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     两者都适用于基本用例、但不适用于我们尚未选择的35-68VDC 输入、25A 输出 FET 的扩展使用。 TPS2493 NRND 吗?

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS2493不会是 NRND。 我只推荐其他更好的解决方案尺寸和性能选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请使用 TINA 仿真文件 SLUM246.TSC 进行仿真。 需要在 PSpice 文件中更正 PGb。

    e2e.ti.com/.../slum246.tsc

    此致、Rakesh