主题中讨论的其他器件:LM2670、 TPS62400
您好!
关于 SW 到 GND 绝对最大额定值规格、LM2670数据表指定了直流电压和小于50ns 的脉冲、如下所示。
关于 LM2675、我的客户还想知道小于50ns 的 SW 到 GND 绝对最大额定值规格扩展。
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BR、
感谢您的回答。
我的客户担心负限值、而不是正限值。
即使数据表指定 SW 到 GND 负电压限制为-0.3V、实际测量结果也往往超过该值。
例如、尽管 TPS62400数据表还指定了 SW 到 GND 的最小电压限制-0.3V、如数据表的图38–41所示、它超过-0.3V 并达到~5V。
您是否具有短脉冲的扩展负 SW 至 GND 电压限制? 或者、您是否已经使用 TI EVM 测量了 SW 节点波形、以表明它未超过-0.3V 限制?
此致
希拉诺
您好 Hirano,
第一个结论:我认为负尖峰通常是安全的。 我以前从未看到过由于正常负瞬态尖峰而损坏的降压转换器。 因此、请说服您的客户、<5V 瞬态是安全的。
2、是的、很多客户说他们测量的负电压小于0.3V。 0.3V 是 寄生二极管的传导电压。 但对于这里的瞬态尖峰、它可能更高。 我们没有扩展峰值数据、因为我们无法使用所有不同的峰值进行测试。
3.请检查您的客户是否使用接地环测试 SW 负尖峰。 下图是使用3英寸 GND 线和接地环进行测试。 您可以看到结果完全不同。 测试 设置在这里非常重要。
BR、
维克多