This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:直流输入上的乘法器设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006600/ucc28070-multiplier-settings-at-dc-input

器件型号:UCC28070
您好!
一天当使用具有直流输入的 UCC28070时、我们收到了响应
建议 VINAC脚降至3.4mV/us 更低。
如果其降至3.4mV更高、并让其继续连续运行1ms、是否 会正确设置乘法器电平?
此外、是否发生了什么情况
 
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    此控制器的设计人员建议的3.4mV/us 主要取决于采样精度。

    从应用的角度来看、我建议我们按照建议操作、 比该值高得多或低得多应导致 Vinac 过零信号采样错误。

    希望这对您有所帮助。