请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR10515 我使用的是 LMR10515Y。 它具有5.0V 稳压输入、并设置为3.3V 输出。 标称电流消耗约为400mA。 Cin 和 Cout 采用22 μ F 陶瓷电容。 电感为2.7uH。 在大多数情况下、输出是稳定的。 有时在上电时、输出将会快速降至2V 以下。 这种情况每760mS 重复一次。 这将导致微控制器持续复位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 LMR10515Y。 它具有5.0V 稳压输入、并设置为3.3V 输出。 标称电流消耗约为400mA。 Cin 和 Cout 采用22 μ F 陶瓷电容。 电感为2.7uH。 在大多数情况下、输出是稳定的。 有时在上电时、输出将会快速降至2V 以下。 这种情况每760mS 重复一次。 这将导致微控制器持续复位。
您好、Steve、
感谢您的提问。
我不确定我是否理解正确。
根据我的理解、转换器打开、输出电压被调节(IOUT ~几 mA)。 然后打开 MCU (IOUT ~ 400mA)、您会看到电压下降。
是这样吗?
发生 这种干扰时、请向我发送 VIN 和 VOUT 的波形;一次采集具有较高的每分段时间刻度(可能为1ms)、另一次采集放大了干扰(对于第二次采集、请同时插入 SW 节点)。
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。