This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10515:输出电压不稳定

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006700/lmr10515-out-voltage-is-not-stable

器件型号:LMR10515

我使用的是 LMR10515Y。  它具有5.0V 稳压输入、并设置为3.3V 输出。  标称电流消耗约为400mA。  Cin 和 Cout 采用22 μ F 陶瓷电容。  电感为2.7uH。  在大多数情况下、输出是稳定的。  有时在上电时、输出将会快速降至2V 以下。  这种情况每760mS 重复一次。  这将导致微控制器持续复位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的提问。

    我不确定我是否理解正确。

    根据我的理解、转换器打开、输出电压被调节(IOUT ~几 mA)。 然后打开 MCU (IOUT ~ 400mA)、您会看到电压下降。

    是这样吗?

    发生 这种干扰时、请向我发送 VIN 和 VOUT 的波形;一次采集具有较高的每分段时间刻度(可能为1ms)、另一次采集放大了干扰(对于第二次采集、请同时插入 SW 节点)。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。