This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62400:针对<50ns 的扩展 SW 至 GND 绝对最大额定值规范

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670, TPS62400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006493/tps62400-extended-sw-to-gnd-absolute-maximum-rating-spec-for-50ns

器件型号:TPS62400
主题中讨论的其他器件:LM2670

您好!

关于 SW 到 GND 绝对最大额定值规格、LM2670数据表指定了直流电压和小于50ns 的脉冲、如下所示。

关于 TPS62400、我的客户还想知道小于50ns 的 SW 到 GND 绝对最大额定值规格扩展。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    感谢您的提问。

    我将在明天检查并向您提供更新。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    我的客户担心 SW 到 GND 的负电压限制。
    数据表7.1指定最小电压为-0.3V、但通过图38–41查看、它超过了该负限值、如图38–41所示(SW 下冲看起来为~-5V。)
    因此、请告诉我短脉冲 SW 到 GND 的扩展最小负电压限制。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    我已通过电子邮件将数据发送给您。

    我现在将关闭此主题。

    如果您需要进一步的支持、请随时在下面回复。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。