This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:当 EN 引脚为低电平时、多个设置中只有一个具有故障引脚低电平

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006165/tps61193-only-one-of-the-multiple-sets-has-fault-pin-low-when-en-pin-low

器件型号:TPS61193

 当 EN 引脚为低电平时、多组中只有一个具有故障引脚的引脚可能为低电平。

为什么只有一组 FAULT 引脚为低电平?

其他 SET 的故障引脚保持高电平一周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy 可以在这种情况下提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Wakasugi-San、

    您可以帮助分享您的原理图吗? FAULT 引脚采用开漏结构、因此需要一个上拉电阻器才能正常运行。 如果未检测到故障、该引脚将保持高电平。 当 EN 禁用时、FAULT 引脚不应断开、FAULT 引脚仍应保持高电平。

    该设置的故障引脚是否始终为低电平、或最初为高电平、但在工作一段时间后变为低电平?  我怀疑这里上拉电阻器上可能存在一些连接问题、您能帮您重新焊接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我共享原理图。

    FAULT 引脚上拉 1.8V 电压的10k 电阻器。 这个引脚将1.8V 乙醚 VDDIO/EN 保持为高电平或低电平。

    FAULT 引脚最初为高电平、但在工作一段时间后变为低电平?

    我重新焊接上拉电阻器、但重新生成它。

    此致、

    wakasugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Wakasugi-San

    应 µs µs 故障信号并在2 μ s 至20 μ s 的短时间内通过切换 VDDIO/EN 引脚为低电平返回高电平。 您说过"当 EN 引脚为低电平时、故障引脚可能为低电平"、这真的很奇怪。 在运输或操作过程中、该 IC 可能会受到某种程度的损坏? 您是否曾尝试将此 IC 更换为另一个良好的 IC、以查看此异常行为是否遵循 IC 或电路板?

    如果电路板故障、则意味着电路板中实际上检测到故障。 检测到故障时、LED 发生了什么情况? 当检测到故障时、应禁用故障 LED 灯串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我尚未尝试更换此 IC。

    但是 、我尝试更换良好的 LED (LCD 面板)、但未发生此故障。

    因此我不认为这是 LED 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、请继续关注此案例。