This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:VIN 和 EN 用例

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006531/lmr36506-q1-vin-and-en-use-case

器件型号:LMR36506-Q1

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑在 VIN=50V 和 EN=13V 的情况下使用此器件。 客户知道、由于高 VIN 电压、开关频率会折返、这没问题。

在他们的计划中、EN 将在启动时被强制进入 VIN 输入之前、EN 将在 VIN 输入之后被移除。 因此、器件每次都通过 UVLO 启动和停止。

这种用法是否有任何问题? 请提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai、

    您是不是说客户希望电路在 Vin=3.5时启动、在 Vin=3.0V 时关断?

    如果没有其他特殊的电源序列控制、则只需将 EN 连接到 VIN。

    如果 EN 信号来自其他 电路/器件、并在 VIN 斜升之前施加、则 通过100K 电阻器将控制信号连接到 EN 引脚。

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望为 VIN 和 EN 使用单独的电源轨。 EN 信号比 VIN 斜升更早、比 VIN 斜降更晚。 因此、器件通过 UVLO 启动和停止。 非 EN。

    好的、我要说的是、如果它们串联在 EN 信号上放置100千欧、就没有问题了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    我将关闭此主题。