This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A, TPS92360, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006705/lm3630a

主题中讨论的其他器件:LM3630ATPS92360TPS61165

你(们)好

我计划使用 TI LM3630A, 支持两个分别为28mA 的灯串

我能否将其两个输出短接在一起以使电流吸收能力加倍?

此外,TI 是否有类似的器件,但有一个支持 60-80mA 的灯串?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni、

    是的、可以并联两个通道以获得更大的电流能力。  

    我们有一些简单的单通道 LED 驱动器、例如 TPS92360和 TPS61165、它们使用 PWM 控制调光、但没有 I2C 接口。 您可以查看它们。