This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59281:连接到 GND 的空白部分

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006498/tlc59281-blank-tied-to-gnd

器件型号:TLC59281

大家好、团队、

我对 TLC59281有疑问。

我们是否可以将其空白引脚连接到 GND?

我认为该器件可以通过仅控制 SIN、SCLK 和 LAT 而不使用空白来工作。  

仅当器件上电时、才能随机打开恒定电流。 如果我们可以接受、我们可以将空白引脚连接到 GND 以强制为低电平吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、在这种情况下可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样做。