This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62912:针对 AM/FM 调谐器应用的最低噪声选项

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62912, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006746/tps62912-lowest-noise-option-for-am-fm-tuner-application

器件型号:TPS62912

评估 TPS62912在将为 AM/FM 调谐器器件供电的应用中的使用情况。  应用为12V => 3.3V、相对低电流~150mA 典型值、200mA 最大值  考虑这款器件、因为线性稳压器在如此大的压降下运行且具有低噪声。  有人担心开关频率/杂散在调谐器应用中不适用。   查找此应用中备选器 件的建议、例如、我还评估了 TPS543620、并欢迎您对这两种器件的反馈或其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。  您的应用是否有纹波或噪声要求?  正在 为哪个器件供电、 该数据表中是否有要求?