This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:计算机无法识别 EV2400与 BQ77PL900EVM-001进行 I2C 通信

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQEVSW, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006415/bq77pl900evm-001-ev2400-not-recognized-by-computer-for-i2c-communication-with-the-bq77pl900evm-001

器件型号:BQ77PL900EVM-001
主题中讨论的其他器件: bq77PL900BQEVSWEV2400BQSTUDIO

我有一个 BQ77PL900EVM-001、并且尝试将 bq77PL900软件与 EV2400 USB 器 件配合使用、通过 I2C 从 BQ77PL900EVM-001编程和读取数据。 当我第一次通过 USB 将 EV2400插入笔记本电脑时、会出现一条消息、说明已识别新设备。 但是、当我打开 bq77PL900软件时 、我立即收到一条错误消息、指出找不到 USB 设备。 在设备管理   器中、当我单击设备时、EV2400在人机接口设备类别下显示为"USB 输入设备"、没有其他信息。 我希望它将器件标识为 EV2400 或 TI 产品。 所有4个 EV2400 LED 均亮起、 Q77PL900EVM-001通电(并为负载 LED 供电)、BQ77PL900EVM-001和 EV2400 通过 I2C 进行连接。 我已经安装了支持组件、以使特定的 TI 软件(bqEVSW)能够与 EV2400配合使用、但问题仍然存在。 我还尝试交换 USB 电缆。 这是我在这个问题上提到的第三个 TI 支持资源、因此我真的希望我可以获得我所遇到问题的答案。 我感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请参阅 BQ77PL900EVM-001用户指南 第5.3节中的说明安装 bq77PL900EVM 软件 bq77PL900软件需要支持组件、但 EV2400工具文件夹中的支持组件已经过时。  第4步中显示的 bqEASY 软件将更新支持组件、因此您无需 bq77PL900的 bqEASY。   

    请勿在 bqEASY 之后安装 EV2400工具文件夹支持组件、否则支持组件将被旧的不起作用组件覆盖。

    然后退出所有 TI 软件(如果您的 bqEASY 正在运行或 BQStudio、它们可能接管 EV2400使用、而 bq77PL900 EVSW 找不到它)、将 EV2400插入 USB、然后启动 bq77PL900EVSW。  如果没有该器件、它应该会在右上角显示"I2C Comm Status:ERROR"并通过寄存器进行扫描。  当电路板/器件被连接并加电时、状态应该改变并且寄存器填充这些值。  

    当您插入 EV2400时、弹出窗口中可能会显示为 EV2400、但在该端口上安装后、我看不到这种情况。  在设备管理器中、它是人机接口设备。

    请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能相信我在 BQ77PL900EVM-001用户指南中错过了该说明、但在安装 bpEasy 软件后、我能够通过 i2c 通过 bq77PL900EVM-001连接到 BQ77PL900EVM-001 。  非常感谢您解决我的问题!