This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:化学 ID 列表中不提供特定电池。 如何选择替代产品?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006741/bq78350-r1-specific-cell-is-not-available-in-list-of-chemistry-ids-how-do-i-pick-a-substitute

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCCEDV

如果我正在使用的单元格未包含在 chem ID 号列表中、我可以选择替代项、还是必须执行 Mathcad 指南并手动设置 CEDV 代码?

如果是后者、我将了解如何从计算器中获取值以及要在 GG DataFlash 中输入的值。 我设置了哪些位来确保电池组知道应该查看我设置的系数而不是电池化学特性表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    您是否看过本文档?: https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf 电量监测部分提供了一些有关使用 GPCCHEM 工具(查找最接近的 ChemID 匹配项)的说明、还介绍了使用 GPCCEDV 工具查找 CEDV 系数的步骤。

    对于该器件、ChemID 仅用于估算启动时或复位后的 SOC。 当电池处于活动状态时、CEDV 系数将成为精确监测的更重要参数。

    此致、

    Matt