This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130和 TLV62130之间的差异

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006443/tps62130-difference-between-tps62130-and-tlv62130

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TLV62130

TPS62130 和 TLV62130之间有何区别?  它是否相同? 我可以相互替换它们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Amod 将检查差异并稍后回复。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    TPS62130与 TLV62130引脚对引脚兼容。 但 TPS62130具有一些改进的功能。 例如可调输出电压可以是6V (TPS)与5.5V (TLV)、

    与19uA (TLV)相比、静态电流17uA (TPS)更低、初始输出电压精度更高。 您可以相互替换它们。

    谢谢、

    Nancy