This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:关断配置、无需与 MCU 通信

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005820/bq76930evm-shutdown-configuration-without-communication-with-mcu

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ76942

大家好、

当客户在 BMS 中使用 BQ76930时、BQ76930通过 I2C 与 MCU 通信。

当 MCU 不工作时、它无法与 BQ76930通信。 BQ76930是否可以进入关断模式? 它是否为可配置状态?

您能否为客户确认这一点? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    BQ76930本身无法进入关断模式。  它取决于 MCU 进行控制。  如果 MCU 忽略该器 件、BQ76930将继续在 MCU 剩余的最后一种模式下运行、直到遇到将关闭 FET 输出(OV、UV、OCD、SCD)的故障、或者直到电源电压下降到 VSHUT 电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    感谢您的反馈。 我发现 BQ76942可以通过 RST_SHUT 引脚满足此要求。 您能就此发表评论吗? 谢谢。

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    是的、BQ76942与 BQ76942类似、它是一款10节电池监控器、其功能比 BQ76930多、包括 RST_SHUT 引脚、该引脚可用于在适当驱动时关断器件。  还有可能有用的主机看门狗功能、请参阅技术参考手册 第5.2.16节"主机看门狗"。