This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26100:BQ26100程序加密程序失败

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006438/bq26100-bq26100-program-encryption-program-failed

器件型号:BQ26100

尊敬的

通过了200次加密程序失败测试、在重新测试中发现17次加密有缺陷  

12台电脑 BQ26100更换 了新的电池、 刻录过程正常  

2、  5件重燃程序正常 附件约为 BQ26100 SCH

任何 建议?提前感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    如果支持编程、您可能熟悉器件。

    常见问题显然是:

    1. 如果它是一个已知的已使用系统、则计时应良好。  检查是否有课程磨损或接触。
    2. 电源、器件通常由 I/O (SDQ)线路供电。  您的原理图在 PWR 引脚上显示"3V3"、我不确定是应用还是来自 I/O 线路。  检查:
      1. 触点磨损或污染
      2. 确保3V3不会从 I/O 加载电源
      3. 检查由 I/O 供电时的电容器容差
    3. OTP 编程需要施加电源、请参阅 BQ26100数据表的图25。  原理图显示了针对此设置的情况、但未在 I/O 线路上显示编程电压的测试点。  如果这是编程类型问题、请再次确保3V3未加载编程所需的功率。  如数据表的图20所示、建议通过一个二极管来施加功率、这样它就不会加载施加在 I/O 上的功率