This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:R3选择模式/S-CONF 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006709/tps62902-r3-selection-mode-s-conf-pin

器件型号:TPS62902

对于该器件、如果 R3 (Mode/S-CONF)电阻器为118K 、则它将以模式16 (VSET、1MHz、无放电、强制 PWM)运行

如果电阻器大于118K、它会保持在模式16中吗?

如果是、那么我可以使用大于131.1K 的标准10%容差电阻器(例如 150千欧)吗?

该部件仍将在模式16下运行、对吧?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、对于模式12、指定了一个49.9K 电阻器。  如果使用50K、它是否仍能在模式12下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    E96电阻器系列、要求1%的精度。 对于118K、标准值仅允许1%的变量。 数据表中表7-1和表7-2中的所有值都是如此。  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认这一点。