This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210QDGQRQ1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006398/tps40210-tps40210qdgqrq1

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155

我打算开发一个具有两个输出的反激式隔离式直流/直流转换器。
其中一个被控制(反馈)、另一个不被控制。

输入参数:
输入电压->输入电压:24V
输出电压1 -> Vout1:120V (带反馈)
输出电压2 -> Vout1:36V
输出电流1 ->输出电流:0.15A
输出电流2 ->输出电流:0.5A

我想使用 TPS40210控制器、但找不到开发指南、有人能告诉我反激式中是否有针对特定应用的此类文档吗?