This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ 充电器芯片 TI 电源问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006618/bq24295-bq-charger-chip-ti-supply-problem

器件型号:BQ24295

你(们)好

不确定这是否是正确的论坛。

BQ24295RGET 似乎适合用于我目前正在为客户开发的新的成本敏感型设计。 VFQFN 封装中的大多数 BQ 芯片极少或不可用。  TI 只能在 BQ24295RGET 上提供35周的交货周期。 我可以尝试 使用 BQ24155RGYT、但它只提供较低的充电电流、这对该应用不太好。  由于某种原因、BQ24155RGYT 的交货周期更短、只有26周、但仍然非常差。 此外、BQ24155RGYT 可能会像其他产品一样快速消失。

BQ24250RGET 也是一种可能性、但它们当然也是无库存、交货周期为35周。 我的另一位客户的产品现已投入生产、他现在需要3、K。   35周内 TI 无法供货。 他现在不得不去灰色市场。  坦率地说、TI 作为可靠的电池充电 PMIC 供应商、失去了我的信任和信心。  

 另一种方法是使用 BGA 版本的 BQ24295RGET 、这会使工作变得更加困难、尤其是在 R 和 D 期间进行调试时。但如果我不得不这么做、我将使用它们、但会面临持续供应问题的风险。 目前、周围有很多东西。 谁知道下个月。

BQ 芯片更喜欢使用 I2C。

我的问题是:

  1. 其他制造商提供的哪些替代芯片可以替代 BQ 芯片? 我以前使用过 ST、它们都很好、但最近他们提供微控制器的能力严重损害了他们的声誉。(Irony、我在这个新设计中使用 MSP430变体、取代了曾经在全球无库存的通用 STM。)  
  2. 是否有内置电量监测计和充电器的替代芯片(非 TI)?  
  3. TI 是否会加快 BQ 芯片的生产、以实现比引用的35周更好的效果?  这种常见的"35周"似乎是一 个可疑的缺省准备时间。 芯片更快上市的可能性有多大?
  4. BQ 充电器芯片是否有 QDIC 或 TSSOP 类型(例如:VFQFN)可供使用且电源充足? 如果是、它们为什么丰富-  它们是更高的成本/性能、还是接近 EOL?
  5. 为什么 TI 不 为 像我这样的工程师保留样片库存(例如:每个 工程师限制20个样片)、以便他们至少可以构建原型?  

谢谢!

此致、

David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我无法提供有关非 TI 器件的建议、您需要联系他们以获取该信息。

    供应问题会影响所有半导体公司、我们正在努力缩短交货周期、但无论报告的交货周期是多少(在您的案例中为35周)、都将是我所期望的、而不是比这更早。

    我不确定我们的充电器是否适合您的系统规格、最好只检查主要分销商是否有库存。 您可以使用此工具检查是否有其他符合您需求的器件: www.ti.com/.../products.html

    我们的样品库存有限、但即使如此高的需求、也可能会耗尽。

    此致、

    Wyatt Keller