This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:自举二极管选择

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006682/lm5116-bootstrap-diode-selection

器件型号:LM5116

你(们)好。

我浏览了数据表和评估板指南、有关自举二极管选择标准的信息非常少。 我看到评估板文档(SNVA285A)使用 CMPD2003 二极管。 我发现 了采用 更小封装的 BAS21LL 二极管、从而简化了布局。 该二极管是否可接受?   

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    二极管的工作原理。 但是、鉴于控制器的额定电压为100V、因此不需要200V 二极管。

    选择100V/200mA 二极管还可提供更低的正向压降。

    此致、

    Tim