This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在 MPPSET 线路上使用电容延迟充电开启

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006381/bq24650-delay-charging-turn-on-with-cap-on-mppset-line

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: MSP430F5419A

您好!

  我们的设计使用 BQ24650为13.8V 10Ah 锂聚合物电池充电。 问题在于、当系统由太阳能电池板供电时、电池充电立即开始并导致摩托艇运动。 这是因为太阳能电池板无法提供足够的电流、而微控制器(用于设定 MPP 电压、启用/禁用充电等)没有时间打开来控制系统。

因此、很显然、我们需要一种方法来禁用充电、直到 MCU 可以打开。 最佳方法是在短时间内将 MPPSET 拉至零以允许 MCU 启动。 在 MPPSET 引脚上、我们有一个523k 分压器 连接到 Vin、47k 连接到 GND;这有一个100nF 电容连接到 GND、另一个18pF 电容连接到 Vin。 在这种情况下、Vin 是系统输入电压、例如来自太阳能电池板的输入电压。

问:如果我将100nF 电容更改为1uF、会产生什么后果? 这会将 MPPSET 导通时间从20ms 增加到100ms (根据仿真)、这应允许 MCU 启动并禁用充电、直到我们确定最佳 MPP 设置。 我可以预见的唯一缺点是、这会使系统在 Vin 变化期间更慢地更改 MPP 跟踪。 但是、与太阳能电池板上的云速度相比、我们所讨论的时间范围(100mSec)仍然非常快。 还有其他缺点吗?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我有一个替代解决方案。 如果您在 MPPSET 节点处有 NMOS 会怎么样? 此 NMOS 的栅极将以100kOhm 的大电阻值从输入电压上拉至某个调节电压电平、并连接到 MCU 的漏极开路。 当漏极开路断开时、NMOS 的栅极被拉至高电平、电荷将被禁用(NMOS 的漏极连接到 MPPSET、源极连接到 GND)。 当漏极开路将栅极拉低时、NMOS 关断、MPPSET 节点可充电。 这仅在漏极开路引脚在 MCU 关断和上电时均关断时有效。 在进行此更改之前、请验证您的 MCU 是否具有此故障安全操作。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 MPPSET 节点上有一个 NFET、它由微控制器(MSP430F5419A)控制、并且在栅极上有一个下拉电阻器(100k)。 遗憾的是、我没有添加填充选项来放置上拉电阻器、因此在该线路上添加上拉电阻器将需要电路板旋转。 我们已经在现场推出了大约100块电路板、因此我的目标是尽可能减少变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您针对不同的太阳能电池板工作点采用了什么设计? 例如、在启动时、面板从支持较低电压转换时、电压会更高。 此外、温度将影响电池板的开路电压、更不用说辐照度将影响短路额定电流。 您准备了什么来确保每个运行点都将导致您的 MCU 首先打开?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。