This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37F:参数:迟滞精度

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006048/tps37f-parameter-hysteresis-accuracy

器件型号:TPS37F

您好!

PS37F010122DSKR 器件的阈值为0.8mV、CH1和 CH2上的迟滞为2%、如下所示:

  • CH1:OV OD H:0.8mV (典型值)
  • CH2:UV OD L:0.8mV (典型值)
  • CH1和 CH2上的 VHYS = 2%= 0.016mV (典型值)

数据表 P.7中的迟滞精度是什么意思?

 

0.016mV*±1.5%分布???   我很困惑。  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、M.Hattori-San、

    • CH1:OV OD H:800mV (典型值)
    • CH2:UV OD L:800mV (典型值)
    • CH1和 CH2上的 VHYS = 2%= 16mV (典型值)

    我认为您的阈值电压值错误。  两个阈值电压均为800mV、VHYS 为800mV 的2%、即16mV。

    因此、对于 OV 选项、输出有效的阈值为800mV (典型值)、 输出无效的阈值为784mV (典型值)。  

    对于 UV 选项、 输出有效的阈值为800mV (典型值)、 输出无效的阈值为816mV (典型值)。

    迟滞精度可为+/-1.5%。  如果选择2%的迟滞精度、则最坏情况下的迟滞可能会导致+/-0.5%的误差、这会导致:

    OV:796mV (4mV 迟滞-最坏情况)、可使输出无效

    UV:804mV (4mV 迟滞-最坏情况)可使输出无效

    此外、请参阅 TPS3704的图表、以帮助您了解我刚才提到的内容。  TPS3704是一款 UV-OV 窗口电压监控器、TPS37F 不是窗口电压监控器、而是 OV 和 UV 2通道监控器。

    我帮助我在上面的解释回答了您的问题。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、M.Hattori-San、

    我想再添加一点有关 TPS37B 迟滞的信息。  TPS37B 还具有固定的迟滞、迟滞仅适用于高达8V 的阈值。  它在下面显示的第二行中、我用蓝色圈出它:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!