This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:关于更改与 LiFePO4相对应的充电条件

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006254/bq25730-about-changing-charging-conditions-corresponding-to-lifepo4

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

您好!

我在下面的线程中被介绍到 LiFePO4充电器。
客户正在考虑 BQ25730和 BQ25731。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991992/bq25730-about-lifepo4-charger-ic/3669692#3669692

客户希望更改 VSYSOVP 和  VSYS_MIN 设置以适应 LiFePO4充电条件。
是否有方法更改设置?

 客户希望在电池电压为10V@4节电池时为3.8A 充电。
但是、数据表包含以下内容:


您能否告诉我如何设置3.2V LiFePO4电池?

・输入电压:8-12V
・4节串联电池(LiFePO4)

・电池电压:3.2V×4=12.8V (客户希望在10V 或更低的范围内预充电)
・μ A 充电电流:≒4A (3800mAh/1C)

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuku-san、

    SYSOVP 是一个设定的参数、无法更改。  有关 BQ25730的信息、请参见以下 EC 表(数据表第15页)。  



    要更改  VSYS_MIN、您可以写入寄存器0x0D/0x0C (BQ25730数据表第80页)。

    您所附的屏幕截图只是预充电电流钳位。 IC 退出预充电阶段后、您可以通过寄存器0x03/0x02 ( 数据表第49页)更改充电电流。 对于2S 及以上版本的预充电到快速充电转换、请参考以下 EC。

    如果需要为 LiFePO4充电、您可以调整 应用的 IC 参数。  需要查看的一些重要寄存 器包括 ChargeVoltage (0x05/0x04)、ChargeCurrent (0x030x02)和 VSYS_MIN (0x0D/0x0C)。

    我强烈建议您使用 EVM 进行评估。

    https://www.ti.com/tool/BQ25730EVM 

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭圣:

    感谢您的支持。

    让我澄清一下我对预充电到快速充电的理解:
    如果4节 LiFePO4电压为10V、将 VSYS_MIN 设置为9600mV 将启动快速充电。

    我担心最终电压为每节电池2.5V。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    没错。 例如、如果我将电池设置设置为3S、将 VSYS_MIN 设置为9600mV、 则当电池电压达到9600mV 时、充电器将处于快速充电模式。 在快速充电模式下、充电电流由 ChargeCurrent (0x030x02)寄存器设置。

    在我看来、每节电池2.5V 非常低、因为它对应于深度放电的 LiFePO4电池。 但是、这不会是整个电池系统的最终电压。 您可以通过寄存器0x05/0x04更改最大充电电压、以提高电池系统的最终充电电压。 建议遵循电池制造商关于这些参数的建议。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。