This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:系统电源断开时的 QOD

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006517/tps22919-q1-qod-when-system-power-is-removed

器件型号:TPS22919-Q1

您好!

RPD 的强度将随着低 VIN 而变弱。 VIN 接地时、它的弱程度如何? 它是否没有强度、或 RPD 变为无限(开路)?  

8.3.3.1移除系统电源后 QOD

可调节 QOD 可用于控制系统的断电排序、即使在系统电源被移除时也是如此。 断电后、输入电容器在 VIN 处放电。 超过特定的 VIN 电平后、RPD 的强度将降低。 如果输出电容器上仍有剩余电荷、这将导致更长的下降时间。 有关此情况的更多信息、请参阅设置关断电源时序的下降时间一节。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    当器件未通电时、内部 QOD 根本未通电(电阻极高至无限)。 它将在 VIN=0V 时浮动、因为没有电压对器件进行偏置并设置内部基准。  

    谢谢、

    Shreyas