This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:我可以使用 TPS548A28作为 ASIC 内核电源吗?

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006571/tps548a28-can-i-use-tps548a28-as-asic-core-supply

器件型号:TPS548A28
主题中讨论的其他器件:TPS548A20

你(们)好

我在设计中使用 TPS548A20来提供 ASIC 内核电源、电压为0.8V、8A maxiam、6A RMS。 我正在搜索一个新组件来替代 TPS548A20、发现 TPS548A28可以满足我的要求。

在我的设计中,输入电压为12V,输出为0.8V,ASIC 最大负载为8A,RMS 为6A。 当我使用 Webench 生成演示原理图时、我发现 有一条警告、即纹波无法满足设计要求。 因此、我有一些问题需要 TI 专家的帮助来回答。

是否可以使用 TPS548A28生成0.8V? 替代 TPS548A20。 我的设计中的两个器件之间的主要区别是什么?

2.纹波不能满足要求是基于软件默认纹波为1%、对吗?

3.对于0.8V 输出、由于其占空比限制、TPS548A20必须通过我知道的软件在600kHz 下工作、这是强制性的、对吧?

4.如果我想使用遥感功能、我是否需要处理的内容不是数据表的描述?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 TPS548A28生成0.8V? 替代 TPS548A20。 我的设计中的两个器件之间的主要区别是什么?

    是的、tps548a28可以生成0.8V 电压、封装尺寸和最大输入电压是不同的。   

    附件是一个比较。

    e2e.ti.com/.../tps548a28_5F00_8a20_5F00_Compareproducts.pdf

    2.纹波不能满足要求是基于软件默认纹波为1%、对吗?

    TPS548A28可满足纹波要求。    单击警告窗口上的关闭并转到左侧面板、单击自定义输出规格、设置纹波要求、然后单击重新设计

    3.对于0.8V 输出、由于其占空比限制、TPS548A20必须通过我知道的软件在600kHz 下工作、这是强制性的、对吧?

    器件具有最短导通时间。  最大输入电压、输出电压和导通时间限制了最大开关频率。  

    4.如果我想使用遥感功能、我是否需要处理的内容不是数据表的描述?

       遵循数据表中的遥感建议、以 EVM PCB 布局为例进行查看。