This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:SS 引脚振荡

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006405/tps40303-ss-pin-oscillating

器件型号:TPS40303

TPS40303团队、

客户设计了采用 TPS40303的电路板、以支持高达21A 的负载。  过流不应成为一个因素、因为过流在 R = 15.4kOhm 的情况下以大约55至60A 的电流进行编程。

它们首先在远低于21A 的电流下进行了测试、可能是5A、所有测试都正常。  它们将电流增加到大约10A、运行良好2到3分钟、然后关闭。  自此、稳压器无法恢复电源轨。  请参阅随附的故障电路板上 SS 引脚图。

我怀疑 高侧 FET 有某种程度的损坏、但在它们重新焊接之前、这种类型的模式对您来说是否意味着什么?  您还将看到下面的 HDRV 示波器捕获。

谢谢、
Darren

发生故障的电路板上的 SS

发生故障的电路板上的 SS

发生故障的电路板上的 SS

正常电路板上的 SS (故障前)

无负载故障电路板上的 HDRV 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Peter /Lishuang 将很快回复您。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您共享的 SS 引脚和 HDRV 波形与 TPS40303过流保护跳闸保持一致。  SS 引脚放电、然后充电7次、以在重新启动尝试之间提供超时、从而使 FET 在重新启动尝试之间冷却。

    SS 引脚上每第八个周期较短的斜坡电压是由过流切断的重新启动尝试。

    在更换高侧 FET 之前、我建议您检查:

    1) 1)相对于 VDD 的 SW 电压

    高侧电流限制是根据高侧 FET 导通期间从 VDD 到 SW 的压降触发的。  在每个导通期间、SW 上升应非常接近 VDD。   

    2) 2)如果 SW 没有非常接近 VDD 上升、请检查 HDRV 和 BOOT 以确保高侧驱动器电路正常工作。

    您的 HDRV 波形看起来仅上升至5V、但由于分辨率的原因、这可能会出现混叠。  如果 SW 引脚保持0V 并且 HDRV 引脚上升至~5V、我怀疑低侧 FET 损坏、并且与高侧 FET 相比对地短路更多、但两者都很容易损坏。

    如果您确实发现 FET 已损坏、我建议非常密切地注意开关节点振铃以及在更换 FET 后在开关期间可能产生的电压应力、然后您可以重新启动输出。