This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:Webench 上400kHz FSW 的 TJ 估算

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005792/lm60430-tj-estimation-for-400khz-fsw-on-webench

器件型号:LM60430

各位专家:

我在运行 Webench 时的情况如下。

器件:LM60430A

输入电压:24V

输出电压:5.15V

输出电流:3A

Webench 上的 TJ 显示、Tj 在30摄氏度室温下变为133.61摄氏度。

它看起来很奇怪。 请检查一下。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi:

    根据功率耗散和温度升高,θ JA 约为41.7deg C/W,略高于应用手册中所示的33deg C/W,但温度将超过100deg C  

    您可以参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/an/snva935/snva935.pdf?ts=1622546484471&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM60430

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此仿真结果显示 IC 功率损耗为2.59W、 而 LM60430D 的 IC 功率损耗为1W、条件相同。

    您能否通过自己运行 Webench 来确认它?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi:

    我将与 wenbench工作组 核实这一情况。 原因、在这种情况下、效率应为92%。 我将在电子邮件中给您回路。  

    这是可以的吗?

    客户可以使用具有数据表5V 效率曲线的33deg C/W 来实现其结温测量。

    谢谢